Tektronix

Tektronix

Nata nel 1946, la multinazionale Tektronix conta 5.000 dipendenti in tutto il mondo. Questa società internazionale è specializzata nella fabbricazione di strumenti di misura elettronici. I suoi prodotti sono studiati per soddisfare le esigenze di vari settori, tra i quali:

  • Scienza
  • Aerospaziale
  • Difesa
  • Apparecchiature medicali
  • Internet

Tektronix realizza soprattuto dispositivi in grado di facilitare le operazioni di misura. Ad esempio:

  • Oscilloscopi digitali
  • Generatori di segnali
  • Analizzatori di spettro
  • Multimetri
  • Alimentatori
  • Source Meter

""Soluzioni di prova e misura per accelerare l'innovazione”

L'uomo si dedica da sempre alle misurazioni. La misura interviene in numerose attività e a diversi stadi. Affinché sia ancora più precisa, Tektronix sviluppa strumenti innovativi e rivoluzionari. I test vanno di pari passo con le misure, poiché sono essenziali per realizzare diagnosi, comprendere e riparare i guasti. Anche in questo caso, Tektronix si rivela particolarmente innovativa.

Via Niccolo’ Tommaseo 74B, Padova, 35131, Italia
Tektronix logo

Tektronix & Keithley soluzioni per apparecchiature di test e misura

Tektronix offre soluzioni di test, misura e controllo innovative, precise e facili da usare che aiutano a risolvere i problemi, stimolare le idee e le scoperte.
Nell'offerta di Tektronix troverete prodotti premiati: oscilloscopi, generatori di segnale, analizzatori logici e analizzatori di spettro così come i prodotti Keithley come sorgenti, DMM e alimentatori in CC.
Tektronix è all'avanguardia dell'era digitale da 70 anni.
Ci impegniamo con gli scienziati, gli ingegneri e i tecnici di tutto il mondo che daranno forma al futuro del mondo tecnico e che contano su di noi per affrontare le sfide tecnologiche che si troveranno davanti come veri partner della loro innovazione.

Alimentatore da banco EA Elektro-Automatik

EA Elektro-Automatik: ora parte della famiglia Tektronix

Il marchio EA Elektro-Automatik di Tektronix offre alimentatori programmabili avanzati e carichi elettronici per test ad alte prestazioni. Ideali per applicazioni nell'e-Mobility, nello stoccaggio di energia, in ambito aerospaziale e nelle tecnologie emergenti, le soluzioni EA forniscono strumenti di ingegneria elettrica precisi, flessibili ed efficienti.

Prodotti in evidenza

Oscilloscopio a segnali misti MSO22

Oscilloscopio a segnali misti MSO22 portatile, 2 ch. analogici, 16 ch. digitali, 350 MHz

La serie 2 MSO è dotata di fino a 4 canali analogici, larghezza di banda di 500 MHz, velocità di campionamento di 2,5 GS/s ed è ricca di funzionalità, il tutto in un fattore di forma compatto spesso circa 1,5 pollici che lo rende l'oscilloscopio ideale per il debug e i test elettronici, indipendentemente dal luogo in cui si lavora.

Multimetro da banco Keithley DMM6500

Multimetro da banco Keithley DMM6500, 750 Vca, 10 Aca, True RMS, CAT II

Ottieni uno strumento ad alte prestazioni senza un investimento enorme. Questo multimetro da banco a 6,5 cifre con touchscreen fornisce maggiori capacità di misurazione, tra cui acquisizione di transienti, visualizzazione dei dati e analisi, rispetto a molti multimetri della stessa fascia di prezzo. 15 funzioni di misurazione integrate, tra cui digitalizzazione, capacità e temperatura. Include anche una garanzia standard di 3 anni.

Tektronix - Tecnologia essenziale per chi accelera il progresso

Siamo l'azienda per misurazioni impegnata nella performance e stimolata dalle possibilità. Tektronix progetta e produce soluzioni di test e misura per superare i muri della complessità e accelerare l'innovazione globale. [In inglese]

Source Meter Keithley 2450

Source Meter Keithley 2450

Keithley 2450 combina le utili funzionalità di un multimetro digitale, un alimentatore, un generatore di corrente, un carico elettronico e un generatore di impulsi, il tutto in un unico strumento compatto.

Scopri di più

Sonda per oscilloscopio Tektronix TPP0250

Sonda per oscilloscopio TPP0250, 250 MHz

La sonda per oscilloscopio a tensione passiva Tektronix ha un'elevata impedenza e un'attenuazione 10X. Il puntale della sonda è adatto al rilevamento su circuiti in miniatura. Da usarsi con strumenti con collegamento a terra permanente.

Scopri di più

Generatore di forme d'onda Tektronix AFG1062

Generatore di forme d'onda AFG1062

Il generatore di forme d'onda arbitrarie Tektronix dispone di 2 canali con larghezza di banda fino a 60 MHz. È stato progettato per il settore dell'educazione, mettendo a disposizione uno strumento di prova moderno e flessibile in grado di offrire prestazioni elevate a un prezzo interessante.

Scopri di più

DesignSpark è la casa della nostra comunità di progettisti

È una piattaforma online, in inglese, che permette a progettisti e appassionati di condividere idee e trovare risorse o strumenti per i loro progetti.

TekTips video tutorials

TekTips video tutorials

Check our our series of short demo videos - topics from how to make simple measurements through to how to measure current and how to use the specific features of the 3 Seies MDO, including I2C,runt trigger, I2C decode etc.

Read more

Choosing an oscilloscope

Choosing your next scope

Basic oscilloscopes are used in nearly every design laboratory, education lab, service centre and manufacturing environment. If you’re looking to buy, here are five things to consider to ensure you make the right choice

Read more

Source Measure Units

A review of the best SMUs on the market today

Keithley has a wide choice of instruments, based on requirements such as measurement range, power constraints, accuracy needed, number of channels. This article reviews the Keithley 2461, the most popular SMU on the market

Read more

Rimani aggiornato sulle novità di prodotto e sulle nostre offerte!

Indirizzo email

I dati personali forniti saranno trattati in linea con la nostra Politica sulla Privacy.